This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1178:此器件中是否有调制器模式?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772758/ads1178-is-there-a-modulator-mode-in-this-device

器件型号:ADS1178
主题中讨论的其他器件:ADS1278

数据表中未介绍某些格式[]配置。 该器件是否可能具有未记录的配置、可用作调制器(类似于 ADS1278可以执行的操作)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bart、

    ADS1178器件不支持或测试此模式。 对于调制器输出模式、请使用 ADS1278。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用