This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:为 Windows10提供 EVM GUI 支持

Guru**** 2926840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772301/afe4400spo2evm-evm-gui-support-for-windows10

器件型号:AFE4400SPO2EVM

尊敬的团队:

 

我们安装了 AFE4400EVM GUI“AFE44x0SPO2EVM GUI v1.12”。

但由于设备通信失败,它无法正常工作。

我们在消息窗口下面找到。

 

“设备通信错误”

“与设备通信时出错”

 

GUI 软件是否支持 Windows 10?

 

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirokazu、您好!

    如果 PC 未检测到 EVM 的正确驱动程序、则可能会发生这种情况。
    您可以通过检查 PC 的器件管理器来确认这一点、应将 EVM 检测为"AFE44x0 SPO2 FE EVM"。

    通常,默认情况下,Windows 10会将 EVM 检测为 USB 设备,因此您必须手动更新驱动程序。
    以下帖子可帮助您在 Windows 10计算机上安装驱动程序。
    e2e.ti.com/.../460543

    此致、
    Prabin