This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2543:泄漏电流

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762230/tlc2543-leakage-current

器件型号:TLC2543

您好!

TLC2543的10µA 10µA 电流在数据表中宣布为-k Ω 至+k Ω 之间。 您是否知道组件之间的这种分散是否是遵循高斯定律的随机漂移? 如果是,您是否知道此变体的标准偏差?

此致、

Nicolas Divel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas、


    我不知道泄漏电流的任何特性数据。 但是、我只会将该值视为规格的最小值和最大值。 我不会尝试将规格与器件的实际泄漏电流相关联。

    实际泄漏电流可能有多种不同的来源。 它可能具有一个具有高斯分布的平均值和一个表现良好的标准偏差。 然而,情况很可能不是这样。 在我看到的许多 ADC 中、泄漏电流来自用于器件中 ESD 保护的反向偏置二极管的饱和电流。 该泄漏电流可能会很小、但会随温度呈指数级上升。 泄漏电流也可能随输入而变化。

    此时、我只能说泄漏电流的最小/最大规格为±10uA、如数据表中所示。


    吴约瑟