This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420EVM:如何使用 GUI 获得最大 SNR

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772477/afe4420evm-how-to-obtain-maximum-snr-using-gui

器件型号:AFE4420EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4420

我的问题:

如果我想从 LED 1、2、3中记录全部来自 PD2。 (理想情况下、我也需要 PD1)

我想将器件放在手腕上、并针对所有 LED 的 PPG 进行优化、以获得最佳 SNR。 我该怎么做?

我想要的:

您能否向我发送一组包含2个配置文件的文件、以实现从 LED 和每个 PD 获取最高质量数据的目标?

1) PD1上的 LED 1、2、3、环境光

2) PD2上的 LED 1、2、3、环境光

(所有 LED 在不同时间点亮)

配置文件、正确定义所有状态机参数、并为我提供使用 GUI 旋钮实现其余参数调优的起点。

(但显然这只是一个起点。)

您能告诉我使用 EVM GUI 上可用的旋钮执行 AGC 的手动过程吗?  

 

我遇到的问题:

我可以从 GUI 输出的相位看起来是固定的? 当我将状态机设置为使用 LED 1、2、3时、我无法正确输出 IR。 您是否看到了同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 AFE4420是在 NDA 下共享的、因此让我们在 biosensing_AFE-support@list.ti.com 上离线讨论这个问题。

    此致、
    Prabin