请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4420EVM 主题中讨论的其他器件:AFE4420
我的问题:
如果我想从 LED 1、2、3中记录全部来自 PD2。 (理想情况下、我也需要 PD1)
我想将器件放在手腕上、并针对所有 LED 的 PPG 进行优化、以获得最佳 SNR。 我该怎么做?
我想要的:
您能否向我发送一组包含2个配置文件的文件、以实现从 LED 和每个 PD 获取最高质量数据的目标?
1) PD1上的 LED 1、2、3、环境光
2) PD2上的 LED 1、2、3、环境光
(所有 LED 在不同时间点亮)
配置文件、正确定义所有状态机参数、并为我提供使用 GUI 旋钮实现其余参数调优的起点。
(但显然这只是一个起点。)
您能告诉我使用 EVM GUI 上可用的旋钮执行 AGC 的手动过程吗?
我遇到的问题:
我可以从 GUI 输出的相位看起来是固定的? 当我将状态机设置为使用 LED 1、2、3时、我无法正确输出 IR。 您是否看到了同样的问题?