This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:有关 JMODE 文档的问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762265/adc12dj3200evm-question-on-jmode-documentation

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

我正在查看一些类似于 JMODE0表20的代码。 (第66页)、但我不知道它们在哪里获取位范围。

如下所示:

S0   31:20   s8   19:8   S16   7:0         31:28      S24   27:16   s32   15:4   3:0
S2   63:52   s10   51:40   s18   39:32      63:60      s26   59:48   s34   47:36   35:32
S4   95:84   s12   83:72   s20   71:64      95:92      s28   91:80   s36   79:68   67:64
S6   127:116   s14   115:104   S22   103:96      127:124      s30   123:112   s38   111:100   99:96
S1   159:148   s9   147:136   S17   135:128      159:156      s25   155:144   S33   143:132   131:128
S3   191:180   s11   179:168   S19   167:160      191:188      S27   187:176   s35   175:164   163:160
S5   223:212   s13   211:200   S21   199:192      223:220      S29   219:208   S37   207:196   195:192
S7   255:244   s15   243:232   S23   231:224      255:252      S31   251:240   s39   239:228   227:224

在哪里可以找到范围? 例如、对于 s0、它们有31:20、它们在哪里可以得到它? 这是否包含在文档中?

此外、我是否有地方可以获得此结果、以便可以对 JMODE 11的模式进行逆向工程?

谢谢、

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、扎赫
    我正在处理您的问题。 今天稍后、我将有一个更详细的回答。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、扎赫
    这部分代码似乎正在将1个数据帧中的样本数据解析为0至39个单独样本。 JESD204 IP 将为反序列化的每4个八位位组输出一个32位并行字。 因此、每8个八位位组帧周期有2个并行字。 这就是解析被划分为0到255的2组位的原因。 (图形的左侧和右侧)
    对于 JMODE11、一个数据帧的长度仅为2个八位位组。 因此、JESD204 IP 的每32位并行字输出中将有2个数据帧。 在2帧内、JMODE11中的样本将如下所示:

    AI0 31:16 AI2 15:0
    AI1 63:48 AI3 47:32
    AQ0 95:80 AQ2 79:64
    AQ1 127:112 AQ3 111:96
    BI0 159:144 BI2 143:128
    BI1 191:176 BI3 175:160
    BQ0 223:208 BQ2 207:192
    BQ1 255:240 BQ3 239:224

    如果您希望一次处理更大的数据块(更多帧)、此模式将重复到具有更高编号的样本。

    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B