This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS129x:正确的极性和相位(CPOL、CPHA) SPI 设置是什么?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772490/faq-ads129x-what-are-the-correct-polarity-and-phase-cpol-cpha-spi-settings

主题中讨论的其他器件:ADS1293

我在与 ADS129x 器件通信时遇到一些问题、我应该使用什么 SPI 设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生物电势系列中的大多数器件(除 ADS1293外的所有器件)使用 SPI 模式1。 这意味着时钟极性(CPOL)= 0且时钟相位(CPHA)= 1。 主机 MCU 充当主控制器、而 ADS129x 器件充当从控制器。 SCLK 的上升沿用于移位数据、而下降沿用于锁存数据。 当我们不与从器件通信时、我们希望 SCLK 为低电平。  

    ADS1293使用的接口与 ADS129x 系列的其余部分不同。 对于 ADS1293、数据在 SCLK 下降沿发生变化、并在上升沿锁存。 这对应于 SPI 模式0、这意味着 CPOL = 0和 CPHA = 0。

    下图总结了四种 SPI 模式供您参考:

    指向 BIOFAQ 主页的链接

    本文适用于 ADS1191、 ADS1192、 ADS1291、 ADS1292、 ADS1292R、 ADS1293、 ADS1294、 ADS1294R、 ADS1296、 ADS1296R、  ADS1298、 ADS1298R

    ADS1299-4、 ADS1299-6和 ADS1299