This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:PSRR 与频率间的关系

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762236/ads114s06-psrr-vs-frequency

器件型号:ADS114S06
主题中讨论的其他器件: ADS1120

请提供 ADS114S06的 PSRR 与频率间的关系图、如我们对 ADS1120的图14所示(数据表中的图14)。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aartmutat、您好!

    PSRR 与频率间的关系是我为所有器件所要求的结果。  然而、当 ADS114S0x 被表征时、这并不是一个要求。  遗憾的是、我们没有不同频率下的 PSRR 数据(仅为直流和50/60 Hz)。  根据其他器件的数据、我预计 PSRR 将保持相对平坦、最高至少达到100kHz。

    此致、

    Bob B