This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:ADS1018-Q1总增益误差

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771428/ads1018-q1-ads1018-q1-total-gain-error

器件型号:ADS1018-Q1

尊敬的团队:

我想问、在某些请求条件下、ADS1018-Q1具有多少总增益误差、FSR=+/-6.144V 和 Ta=-40~105C。

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koh San、


    数据表中未专门列出±6.144V 范围的增益误差、但可以从其他列出的规格中推断出该误差。

    在 Ta=25°C 时、±2.048V 范围内的最大增益误差为±0.25% 最大增益漂移为40ppm/°C 在25°C 至105°C 范围内、存在80°C 的变化、这可能导致0.32%的增益误差漂移。 最后、任何两个增益之间的增益匹配为0.1%。 添加三个规格后、最大总增益误差为:

    最大增益误差= 0.25%+ 0.32%+ 0.1%= 0.67%


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    另一个问题是、当仅使用一个输入时、我们是否应该增加0.1%的增益匹配?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koh San、

    添加了增益匹配、因为仅针对±2.048V 范围给出了最小/最大增益误差规格。 0.1%的额外增益误差来自在不同输入范围(在本例中为±6.144V 范围)中使用器件。

    但是、未添加增益通道匹配、因为增益误差的原始规格应包含所有通道的增益误差。

    在数据表中、电气特性表中列出了这两个参数:

    吴约瑟