主题中讨论的其他器件:AFE5805
问题:
HSDC 显示 "无固件。 请选择器件以将固件加载到电路板中。" 电路板的启动和使用。
相关信息:
-成功的实验是在出现此问题之前完成的、第一次是在2018年11月下旬。
- 使用电路板进行实验时、始终观察到 TSW1400和 AFE5808EVM 中概述的 SOP。 不使用时、电路板会存放在 ES 屏蔽包装中的干燥清洁位置。
- AFE5808EVM 可以 独立与 AFE5808EVM GUI 进行通信并正常工作、可以排除问题。
TSW1400在2018年3月左右购买、但直到2018年9月才开业
HSDC 可以识别 TSW1400的序列号和存在状态
-使用的 PSU 以5V 电压运行,电流为5A
-主机计算机 Windows 10 64x Surface Book 3.
已尝试的解决方案:
如 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/699148#pi320995=2中的类似问题所述
-确保接收到的电压正好为5V、并从 TP22 GND 测试点针对负电压进行了高达5.4V 的测试、并将 J12 +5V_IN 连接器背面的金属卡舌作为正测量点进行了测试。
-没有固件加载到电路板/给出相同的错误、测试的是 最初正常工作的"ADS5294_1W_12b"、"ADC_firmware"和"AFE5805_x12"
此错误消息只需提供很少的信息、如果任何 TI 员工都可以提供建议、我们可以尽快对其进行测试。