This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2021:SCL 和 SDA 引脚在上电时悬空是否会导致此 IC 出现故障?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761991/tla2021-does-floating-of-scl-and-sda-pins-at-powering-up-cause-malfunctions-of-this-ic

器件型号:TLA2021

尊敬的 Sirs 或 Madams:

SCL 引脚和 SDA 引脚需要外部上拉电阻器。

在这个 IC 上电后、SCL/SDA 引脚上的上拉被激活是可以接受的吗?

请让我展示下面的一个示例;

  有两个电源信号 VDD_1和 VDD_2、VDD_1在 VDD_2之前激活。

  在这种情况下、我们能否将 VDD_1信号连接到此 IC 的 VDD 引脚并通过 VDD_2信号上拉 SCL/SDA 引脚?

  如果我们如上所述连接信号、SCL/SDA 引脚将保持悬空

  从 VDD_1激活的那一刻起、即该 IC 已通电、

  VDD_2被激活的那一刻。

  加电时、SCL/SDA 引脚上的这种悬空是否会导致此 IC 上出现任何问题?

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新锡-圣


    在启动时、我没有发现 TLA2021的 SDA/SCL 线路瞬间悬空的任何问题。 但是、有两个原因、我认为这不应成为器件的问题。

    首先、SCL 和 SDA 线路悬空不应被解码为一个到器件的通信尝试、除非 SCL 和 SDA 悬空至电压以解码器件地址。 这种情况极不可能发生。

    其次、该器件具有内置的通信超时。 这在技术上超出了 I2C 规范、但如果器件运行时间超过28ms 而未完成通信、TLA2021将结束 I2C 事务。 如果总线与器件之间发生某种瞬时挂起、如果通信未完成、则总线将自动超时。


    吴约瑟