This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 建议

Guru**** 2975190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761958/adc-recommendation

主题中讨论的其他器件:ADS114S08

我想建议使用 ADC。 以下是我的一些标准:

- 6最小输入

16位

-需要以每通道最小600SPS 的速率对所有通道连续采样。

-低噪声(可能是指 Σ-Δ)

- SMT

-广泛可用/受欢迎(良好的生命周期)

-低成本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘、


    是否需要同时对6个通道进行采样? 或者、它们是否可以具有单个多路复用器并连续对每个通道进行采样? 输入测量是差分还是单端? 是必须使用600SPS、还是可以慢一点?

    在不了解确切的应用和具体细节的情况下、需要记住的一个器件是 ADS114S08。 该器件具有12个输入多路复用器、可读取6个差分通道、数据速率为4kSPS。 但是、通过6个不同的通道、可能会有一些时间开销将通道循环限制在600SPS 以下。

    如果您可以提供有关您的系统和要求的更多详细信息、这将很有帮助。 其他人可能会弹出不同的答案、但这是我很快遇到的问题。


    吴约瑟