This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:适用于 ADC12DJ3200EVM 的 FMC+转 FMC 适配器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770599/adc12dj3200evm-fmc-to-fmc-adapter-for-adc12dj3200evm

器件型号:ADC12DJ3200EVM

我们 过去购买过 ADC12DJ3200EVM 开发板、其中包括一个 FMC+转 FMC 适配器。 但是、我们可以
不再找到适配器。 如何购买替换产品(或两个)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tom
    这些产品目前不可直接订购。
    如果您可以提供发货信息(地址和电话号码)、我可以安排为您提供1个或2个适配器。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ji、

    两个适配器会很棒! 请发运至:

    Tom Staub

    Ball Aerospace

    2875总统博士

    Fairborn OH 45324

    非常感谢您的帮助。 您是否能够提供发货后的跟踪号?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我是否有更安全的方式来提供电话号码?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tom
    请接受我的 e2e 用户连接请求、然后您可以向我发送包含您的号码的 PM。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Jim 我四处偷了电话、但不确定如何接受您的请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    我通过私人消息向您发送了联系信息、适配器正在发送。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Jim B