This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474-SP:INL 和 DNL 规范

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761214/ads5474-sp-inl-and-dnl-specifications

器件型号:ADS5474-SP

您好!

对于单个器件、INL 特性是否保持相当一致? 客户想知道他们是否可以通过为该特定器件创建查找表来校准它。

 此外、我看到典型的 DNL 为+/-0.7LSB。 是否存在导致这些器件达到最大+2.5LSB 点的特定运行条件(导致非单调行为)? 还是我们可以选择避免的器件对器件规格?

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    请记住、这是一款航天级器件、最小和最大规格涵盖-55C 至+125C 的温度范围以及在100krad 暴露条件下25C 下的任何 TID 辐射效应。 仅从数据表信息中无法确定驱动最大规格的条件。 我将询问我们的辐射团队是否有特性数据可用于了解是什么推动了最大规格并返回给您。 我希望所有器件的运行方式都相似、因此在整个温度范围内或在100krad 辐射下避免+2.5LSB 的最大 DNL 可能不会有成效。

    我希望 DNL 在给定器件上的给定条件下是可重复的、因此校准该非线性可能是可行的。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看特性数据、+2.5LSB 最大 DNL 规格由测试条件-55C 驱动。

    谢谢
    Christian