请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5474-SP 您好!
对于单个器件、INL 特性是否保持相当一致? 客户想知道他们是否可以通过为该特定器件创建查找表来校准它。
此外、我看到典型的 DNL 为+/-0.7LSB。 是否存在导致这些器件达到最大+2.5LSB 点的特定运行条件(导致非单调行为)? 还是我们可以选择避免的器件对器件规格?
此致、
Ryan B.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于单个器件、INL 特性是否保持相当一致? 客户想知道他们是否可以通过为该特定器件创建查找表来校准它。
此外、我看到典型的 DNL 为+/-0.7LSB。 是否存在导致这些器件达到最大+2.5LSB 点的特定运行条件(导致非单调行为)? 还是我们可以选择避免的器件对器件规格?
此致、
Ryan B.