This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:寄存器映射未显示、Δ-Σ 不起作用! 它显示信息"无法连接定位主应用程序"

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759283/ads1261evm-the-register-map-did-not-show-and-the-delta--sigma-did-not-work-it-show-the-message-unable-to-connect-locate-main-application

器件型号:ADS1261EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有两块板,位置是一样的! 我不会说什么是错?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    欢迎来到 E2E 论坛!  您的图片在帖子中未正确显示。  您能否共享您使用的操作系统和版本?  必须安装2个软件。  第一个是 Δ-Σ 评估 GUI 主应用。  

    http://www.ti.com/tool/deltasigmaeval-gui

    这似乎是根据您的意见安装的。  首先安装 Delta-Sigma Eval GUI 非常重要。  安装 GUI 软件后、必须安装第二个 ADS1261EVM 器件封装(ADS1261EVM-DVCPKG)、其中包含 EVM 的所有寄存器和配置数据。  可以在以下位置找到该链接:

    http://www.ti.com/tool/ADS1261EVM

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    您是否能够让 EVM 与 GUI 协同工作? 如果您仍有问题、请告知我们。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    我没有听到您的反馈。 我假设您能够解决您的问题,我将关闭此主题。 如果仍有问题、只需在下面发布答复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Bob B