This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1602:用于温度测量的高精度产品、与 ADS1262类似。

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1261, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772380/ads1602-high-accuracy-products-similar-to-the-ads1262-for-temperature-measurement

器件型号:ADS1602
主题中讨论的其他器件:ADS1262ADS1261ADS124S08

我最近购买了 ADS162 EVM,对它印象深刻。

我很想知道、是否有任何即将推出的类似 ADS1262 (32位模拟前端)或专门用于高精度温度测量的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    ADS124S08和 ADS1261是稍新的器件、可用于温度测量。

    您是否尝试满足不同的功能、封装类型或成本要求?