This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06在直接读取数据期间插入 WREG 命令

Guru**** 2384430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771686/ads124s06-ads124s06-insert-wreg-command-during-read-data-direct

器件型号:ADS124S06

尊敬的先生:

我对 d/s 图92有疑问

我知道 WREG 可以更改多路复用器和 PGA 增益等转换数据、如图92所示。

我的问题是、在发送 WREG (总共4个字节)后、是否会发送采用新寄存器设置的更改后的转换数据? 在下图中、我从图92中修改了、 我在重复数据1后添加了连续 SCLK 并标记为"?" 我要问的是是否设置了新的转换数据或重复数据2?

我想知道是否需要另一个/DRDY 低-高瞬态来等待新数据输出。   

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Masa、

    使用"?"指定的数据 将显示为重复数据2、因为输出缓冲器是循环的。 当 DRDY 从高电平转换为低电平状态时、转换数据将重复、直至新的转换数据可用。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    感谢您的回答。
    Masa