This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8472:8位输出模式下的 ADS8472问题

Guru**** 2579015 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8472, ADS8482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771225/ads8472-ads8472-in-8-bit-output-mode-issue

器件型号:ADS8472
主题中讨论的其他器件: ADS8482

我们的设计采用8位模式的 ADS8472IBRGZT、该设计使用字节在高字节和低字节之间切换 DB15:DB8的输出。 当我们将字节置为高电平时、我们始终得到位9和位8为1。 表2第24页的数据表显示 DB15:DB8应该输出 D7-D0。 我们看到的是 D1、D0、两者都是1。 在第8页的端子功能中、字节选择输入涉及16个最高有效位的低字节 D[9:2]被折叠回16个最高有效引脚 SB[17:0]的高字节。 由于 ADS8472是一个16位的部件引脚排列图、所以绝对不会出现这种情况;第8页的表格显示了 DB0-DB15。 显然、数据表和/或器件功能存在根本错误。 有人对此有任何了解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    由于从其18b 表弟 ADS8482复制数据表、数据表中会出现一些错误。 首先、第8页的表格应该显示8位总线模式和 BYTE=1、DB9输出为 D1、DB8输出为 D0。 有关字节引脚的声明应为1:低字节 D[7:0]被折叠回引脚 DB[15:8]。 数据表第24页的表2是正确的。

    此外、数据表第24页的表1也有一个拼写错误。 十六进制值应读取7FFF、0000、FFFF 和8000、这与二进制代码一致。 我正在努力更正数据表。

    我不知道为什么 D1、D0总是读取1。 您是否可以尝试为16位总线模式设置 BYTE=0、并验证引脚 DB1、DB0 (引脚44、45)上的 D1、D0是否正在变化? 此外、如果您可以发送/RD、/CS、/CONVST 和 BUSY 波形的图片、我将检查是否存在任何时序违规。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith
    我们将 ADS8472从板上取下、并将其替换为 ADS8271。 这种方法效果更好。感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是 AS8471。