This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06 LL 滤波器频率响应与整个温度范围内的内部振荡器偏差之间的关系

Guru**** 2384430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771735/ads124s06-ads124s06-ll-filter-freq-response-vs-internal-oscillator-deviation-across-temperature

器件型号:ADS124S06

尊敬的先生:

请问滤波器响应是否主要受到内部振荡器温度偏差的影响?

我使用 ADS1x4S0x Caluculator.xls 估算滤波器响应。

我的想法是:  

我获得 16.6SPS 低延迟滤波器的滤波器频率响应 、例如:

我知道当 fCLK=4.0960MHz 时50Hz 陷波是居中的。

那么、我很希望内部振荡器会移动滤波器响应

我参考以下内部振荡器规格

以及读取图25中28个样本的最小值和最大值。

下面是摘要;

+/-1.5%的精度将在整个 PVT 中实现刚性覆盖。

现在、我通过将 fCLK 的最大偏差更改为4.157MHz 来获得滤波器响应、如下所示;

 50Hz 工频周期的衰减一直到-29.09dB。

如果需要考虑另一个影响滤波器频率响应的因素、请告知我。  

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    滤波器响应与器件的时钟频率(fclk)、所选的滤波器模式和使用的数据速率成正比。 在第7.5节的表中、内部振荡器的最大(或最坏情况)范围被指定为+/- 1.5%。 在所有工作温度范围内、任何器件都不会超过内部振荡器的此范围。 图25显示了28个器件表征的典型响应。 该图可帮助您确定内部振荡器是否保持足够精确、以便在系统的工作范围内使用。 由于振荡器响应在最低和最高工作温度下的偏移最大、因此可能没有必要使用最坏情况的数字。

    根据使用内部振荡器最坏情况值+ 1.5%的计算器、在50Hz 下、最小衰减仍为-29.09dB。 如果需要更高的精度、可以在 ADS124S06的 CLK 引脚上使用和提供精度更高的外部时钟。

    此致、
    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    非常感谢您的澄清。
    Masa