This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:当 ADC 测量光电二极管上的负值时、这意味着什么?

Guru**** 2991050 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760602/afe4490-what-does-it-mean-when-the-adc-measure-a-negative-value-on-a-photodiode

器件型号:AFE4490

大家好、我使用 AFE4490测量 SFH7050 Osram 传感器的输出。

该传感器的光电二极管在光导模式下直接连接到 AFE。 (引脚2处的阴极、TIA 的正输入、引脚1处的阳极、TIA 的负输入)。

我对暗电流的概念有些困难。

在正常情况下、我从信号中减去环境光以获得 pleth 信号。

但我已经进行了测试设置、它可以抑制环境光、这意味着黑暗的情况。 在本例中、我得到了环境测量的负结果。

这种负电压意味着什么? 它是否与暗流有关?

因为当我从信号中减去该值时、它实际上会增大信号、因为我要减去负值。

因此、我想只减去正环境值、而不是减去负环境值、这种方法是否正确?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    您如何测量环境光?
    环境光的强度也是多少?

    此致、
    Prabin。