This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:NUMAVG 寄存器设置?

Guru**** 2581685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761116/afe4400-numavg-register-settings

器件型号:AFE4400

数据表建议将每个转换阶段使用的样本数预设为2。

是否有方法可以更改它?  如果是、我需要更改哪些寄存器设置?

我有一位客户以125Hz 的频率以25%的占空比进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    ADC µs 样本在每转换信号50 μ s 后进行累加和取平均值。 此外、一个转换信号是 PRF 的~1/4 (采样频率)。
    因此、如果要增加平均值计算、则必须增加 PRF、以便转换信号的宽度会增加、从而自动增加 ADC 平均值计算。
    没有用于控制 ADC 平均值计算的寄存器、因为它由 AFE 控制转换信号。
    有关更多详细信息、请参阅数据表的第8.4.1.1节。

    此致、
    Prabin