This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:TIA 输出饱和

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761264/afe4404-saturation-of-tia-output

器件型号:AFE4404

您好!

我在 AFE4404上工作。 在开发校准代码时、我有两个与饱和有关的问题。

1) 1)如果 TIA 输出饱和、即使尽力避免饱和、系统应如何恢复?

   更改相关参数(ILED、RF、偏移)后等待200ms (t_channel)以上? 还是重置芯片?

   数据表中仅指出应避免饱和。

2) 2)实际上、当发生饱和时、输出值似乎是疯狂的。 有时、它接近0x200000、但有时为0。 如何检测饱和?

提前感谢。

Konnan Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konan、

    如果检测到饱和、您可以更改参数并等待一段时间、然后再捕获数据。 您不需要重置设备。 您还可以丢弃很少的样本。
    不应在饱和期间输出代码为0。 您可以参阅数据表的表4、了解24位格式的饱和代码。 检测饱和的一种安全方法是监控输出、如果输出超过0.95V、则将其视为饱和。

    此致、
    Prabin。