This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:转换为 PPG 和 SPO2信号

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760446/afe4404evm-converting-into-ppg-and-spo2-signal

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4404

您好!

我们目前使用的是 AFE4404EVM、其默认传感器随电路板一起提供。

您能否提供测量数据表电压到心率和 SPO2读数的转换方法。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JayL、

    AFE4404为原始数据及其用户提供某种算法、以处理这些原始数据并估算听力频率和 SpO2水平。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能推荐计算算法吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JayL、

    我很抱歉地说、我们不支持算法、因为我们不是该领域的专家。
    不过、我相信您会在互联网上找到一些内容。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有其他 EVM 模型可提供 HeartRate 和 SPO2测量的实际读数?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JayL、

    我们的所有 EVM 都提供原始数据。

    此致、
    Prabin