This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:单端输入线性范围/原理图检查

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771925/ads1120-single-ended-input-linear-range-schematic-check

器件型号:ADS1120

大家好、

我计划在我正在研究的仪器系统中测试 ADS1120。

输入来自一个拉线传感器、该传感器具有0至10V 的单端单极直流输出。 输入的波动不应超过每天1mV。

我计划使用5V VDD 并在输入信号上使用分压器、以获得0-5V、从而获得最大 SNR。  我计划将电压基准设置为 VDD 并禁用 PGA。

数据表中详细介绍了 PGA 输入的线性范围-无论启用 PGA、这是否适用于输入? 例如、我是否应该期望0.2V 至4.8V 的可用范围?

任何注释都值得赞赏、包括抗混叠/输入 LPF 的实现。

非常感谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    欢迎来到 E2E 论坛! 传感器输入应该像您一样正常工作、但我确实有一些意见。 但在我发表评论之前、我应该先回答您的直接问题。 禁用(旁路) PGA 后、您不会被限制在与启用 PGA 相同的输入范围内。 请参阅 ADS1120数据表第6页的第6.3节。 请注意、在模拟输入部分中、禁用 PGA 时、绝对输入电压范围与共模输入电压范围相同。 这意味着输入电压低至 AVSS-0.1V、高至 AVDD+0.1V 时、可以进行有效测量。 最后、PGA 禁用时的输入范围不限于 PGA 启用时的输入范围、可用范围为0至(AVDD-AVSS)。 有关绕过 PGA 的详细信息、请参阅第24页的第8.3.2.2节。

    尽管如此、输入范围将与基准范围相对应、不包括任何偏移或增益误差。 失调电压和增益误差会使测量值偏离理想测量范围。 典型增益误差为+/- 0.015%、如果您的测量值接近+满量程、这可能是一个因素。 此外、如果您的模拟电源有噪声或不稳定、则会在电源用作基准时看到额外的误差。

    至于注释、fc I 的计算结果为1.35kHz。 这足以实现抗混叠。

    您将展示一个具有特定钳位电压的 TVS 二极管。 该钳位电压很可能远高于10V。 当输入电压大于10.6V 时、分压器将使 AIN0大于 AVDD+0.3V (来自绝对最大额定值)。 通过 AIN0的电流必须限制在不超过10mA。 根据钳位电压的不同、您可能需要相应地调整电阻器的大小、以便限制流入 AIN0的电流。

    关于分压器的另一个注释。 电阻器可能会漂移、从而导致测量误差。 通常、精密电阻器也具有低漂移特性。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    非常感谢各位的出色见解。 现在、我对如何解决这个问题更加自信。
    有关 TVS 钳位电压的好提示-我将对此进行探讨。
    谢谢、此致、
    Chris