请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1278 主题中讨论的其他器件:ADS1675、 ADS1248、 ADS127L01
您好!
我有一个与 Σ-Δ ADC 中的混叠相关的问题。 TI 提供多个内部具有宽带宽滤波器的转换器(ADS1278、ADS1675)。 它们在 FS/2上平坦、并在 FS/2以上提供出色的衰减、接近完美世界。 很显然、实数滤波器必须具有一定的转换频带、我正在尝试了解它的确切位置。
我的问题:为什么滤波器的转换位于 FS/2附近、而不是在 FS/2处完全衰减。 对于 ADS1248、它为0.453/0.547 fs (因此 FS/-0.047)。 对于 ADS1675、转换位于0.5fs/-0.076。
我是否可以更正上述转换器将发生一定程度的混叠、在 ADS1248输入频率为0.5fs 至0.547fs 的情况下、采样信号中的混叠将出现在0.453fs 至0.5fs 区域中? 这种混叠是否是一个问题? 我怀疑必须在有用带宽和混叠量之间进行权衡、否则转换将位于0.4fs 至0.5fs 之间、这将保证完全不会出现混叠。
此致、
Robert