This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:无法在 ADS131e08 EVM 软件示波器上看到正确的 ADC 输入

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131E08EVM-PDK, THS4531, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769225/ads131e08evm-pdk-not-able-to-see-correct-adc-input-on-ads131e08-evm-software-scope

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS131E08THS4531ADS131A04EVM

您好!

我有 ADS131E08 EVM PDK 套件。

当我通过函数发生器向套件上的通道1提供50mVpp 输入时。 它在示波器上提供失真输出。 如需参考、请参阅示波器屏幕截图以及 ADC 寄存器设置:

范围分析:

设置:

我们还尝试提供测试输入信号、并将其放在示波器上:

设置:

我们已通过电源适配器为 MMB0电路板提供6VDC 输入、如用户手册中所述。

您能告诉我们 问题出在哪里?

此致、

Tejaswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejaswini、


    我在设置中看不到任何看起来异常的东西、因此我还不确定是什么问题。 测试信号也与 ADS131E08EVM 用户指南中的图16类似。 您是否使用示波器查看了源极的输出以验证输入信号?

    最后一个要点是、您要为 ADC 使用什么输入? PGA 输入范围由 ADS131E08数据表中的公式4定义。 通常、输入信号共模电压应接近中间电源、尤其是在输入信号具有适度增益的情况下。

    查看数据表中的公式、让我知道如何设置输入信号。 这可能会使您开始评估。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    是的、我们还检查了示波器上的模拟输入。

    在我们的情况下,AVDD 为2.5V,AVSS 为-2.5V,因此理想情况下共模电压应为零,是不是正确还是错误?

    我们将 通过函数发生器向套件上的通道1提供50mVpp 输入、并得到以下波形:

    您能否准确地告诉我们  应该得到方波或正弦波的波形类型?

    此致、

    Tejaswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejaswini、


    很抱歉、我今天早些时候没有回答您。 我只是没有机会将 ADS131E08EVM 组合在一起来查看设置。

    如果您确实将 EVM 电源设置为±2.5V、则可以将函数发生器设置为具有0V 的共模输入。 我担心您已将电源作为单极电源。

    正如我在上一篇博文中提到的、我认为值得使用示波器查看输入电压、只是检查信号是否没有发生意外的情况。

    我将尝试将 EVM 组合在一起、以使用类似的信号源对其进行测试。 同时、您能否描述您正在使用的器件设置和信号源?


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    是的、我们确实使用示波器检查了输入电压、它显示了正确的正弦波、峰间电压幅值为50mV 、频率为50Hz。

    (我们使用函数发生器作为信号源- Tektronix AFEG3101C (100MHz、单通道、1 GS/s、 任意/函数发生器)

    以下是我们使用 ADS131E08EVM-PDK 软件配置的器件设置:

    Tejaswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejaswini、

    我能够连接函数发生器并使用 ADS131E08EVM 测量50Hz、50mV 输入信号:

    我在设置它时遇到了一些初始问题、这可能与您看到的情况类似。 有一些周期性尖峰、输出与您的相似、但当我确保函数发生器和 EVM 具有相同的公共接地时、它们会被清除。

    函数发生器的负输出可能不是接地、ADC 输入需要一些设定的共模电压。 最后、我需要从函数发生器负输出到 EVM 接地进行额外连接。 在我的案例中、这是 TP11。 之后、ADC 数据显然以正弦波的形式输出。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    感谢您的帮助、

    正如您所说、我将一个额外的连接从函数发生器负输出连接到 EVM 接地(仅限 TP11)。 我在示波器上得到正弦波!

    对于50mVpp 输入, 您将在示波器上获得精确的50mVpp (+- 25mV)输出(来自您之前的屏幕截图) 。 当我获得两倍的偏移、即100mVpp、 并且我的波形中也有一些偏移(您的波形偏移为零)。 产生该偏移的原因可能是什么?  

     请检查波形和示波器分析。

    此致、

    Tejaswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejaswini、


    如果输出是此设置中预期值的2倍、则需要检查两个方面。

    首先、检查软件中列出的参考值是否正确。 如果基准值为预期值的1/2、那么软件将报告一个比预期值大2倍的值。

    其次、当输出电压具有50Ω Ω 端接时、函数发生器通常会报告输出电压的振幅。 函数发生器的输出阻抗为50Ω Ω、当有50Ω Ω 负载时、您会得到报告的值。 如果函数发生器驱动高阻抗、则输出将是报告值的2倍。 我使用的是 Agilent 33120A、这就是函数发生器报告值的方式。

    最好的验证方法是获取示波器并自行检查值。 ±50mV 的振幅可能有点小、但它应该是您可以测量的值。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    在本例中,我们的信号是差分信号,因此如果我们将函数发生器的负极端子连接到 TP11 (AGND),它将充当单端(如此处所述- https://www.mccdaq.com/TechTips/TechTip-4.aspx )。

    您能告诉我们差分信号(IN+和 IN-)、什么是连接到 AGND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejaswini、

    对于全差分信号、您可能需要一些不同的设置。

    如果您有函数发生器、通常会将其设置为某种伪差动输出。 一个输入保持接地、而另一个输入则在接地时上下移动。 在本例中、它与以下内容类似:

    要获得全差分信号、您可能需要来自全差分放大器的某种缓冲器。 如果您看一下用于不同电路板的 EVM、ADS131A04EVM 会使用 THS4531作为缓冲器。 该缓冲器具有输出共模设定点。 在这个特定的电路板上、这个 Vocm 被连接至一个接地的电容器、这将输出设定为中间电源、但是它也可被接地。 它如下所示:

    我想您需要一个全差分放大器来获得真正的差分信号。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Joseph 的支持。

    正如您所说、我们将添加全差分放大器。

    此致、

    Tejaswini