This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4246:自动测试设置?

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761337/ads4246-automated-test-set-up

器件型号:ADS4246

请回答另一个问题。 我们将需要使用评估板运行多个测试、并且使测试自动化非常有帮助。 我们是否可以使用任何类型的 API 来控制评估软件? 我们需要做的最低要求是为捕获文件设置目标、然后开始和停止连续捕获。 我们首选的自动化软件是 Python。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayat、

    HSDCPRO 的自动化脚本位于以下位置:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例

    您可以在此文件夹中找到一个 Python 示例

    谢谢、
    埃本