This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS1261EVM:数据采集(代码)转换为电压不匹配(可能存在输入阻抗问题)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761479/compiler-ads1261evm-data-acquisition-code-conversion-to-voltage-mismatch-possible-input-impedance-problem

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1261

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!  

将采集 ADC 的数据(代码)转换为与输入电压匹配的电压时、我遇到了一些问题。

我尝试对输入正弦波(1mV pp)进行单端测量、我注意到、每当我采集数据并将代码转换为电压时、我似乎会得到3mV pp 的电压 我觉得这个问题与输入阻抗有关。  

问题:

输入的独立度是多少?  
可以对输入进行配置、使其仅查看50欧姆的输入阻抗?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Freddy、

    ADS1261输入为高阻抗(PGA 启用时为~1千欧、PGA 旁路时为~50兆欧)、因此在使用需要50欧姆负载的信号发生器时、您可能会看到预期振幅加倍。 这些输入必须为高阻抗、这样、当处理具有较大输出阻抗的信号时、ADS1261就不会加载信号源。

    可以在 ADC 输入端添加一个50欧姆分流电阻器、以使输入阻抗在信号源中看起来是50欧姆负载、但我不明白为什么需要这样做。 您始终可以在软件中将转换结果缩放1/2、并避免低输入阻抗产生的额外功耗。

    供参考:有一个用于 ADS1261的 Excel 计算器(此处 :www.ti.com/.../ADS1261-EXCEL-CALC-TOOL) 、您可能需要参考该计算器来仔细检查从 ADC 代码到电压的转换。