This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4246:HSDC pro v5.00控制 TSW1400和 ADS4246evm?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760959/ads4246-hsdc-pro-v5-00-controls-tsw1400-and-ads4246evm

器件型号:ADS4246
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

我们计划使用 TSW1400EVM 卡来捕获 ADS4246EVM ADC 评估板的 ADC 输出。

 

我是否正确理解 HSDC Pro v5.00软件同时控制采集卡和 ADC?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajayt、

    HSDC Pro 控制采集卡 TSW1400,并且有一个单独的 GUI 控制 ADS4246EVM。 ADS4246EVM 上提供了该 GUI。 如需更多信息、请参阅 ADS42xxEVM 用户指南。

    www.ti.com/.../slau333a.pdf

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、添加了以下问题:-

    请回答另一个问题。 我们将需要使用评估板运行多个测试、并且使测试自动化非常有帮助。 我们是否可以使用任何类型的 API 来控制评估软件? 我们需要做的最低要求是为捕获文件设置目标、然后开始和停止连续捕获。 我们首选的自动化软件是 Python。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    是的、这不应该是一个问题。 HSDC Pro 软件已设置为自动化、可使用 MATLAB、LabVIEW 和 Python 进行控制 、并提供了一些入门示例。 有关自动化文档和示例、请参阅 HSDC Pro 文件夹"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro 5.0\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples"。

    此致、

    Dan