This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:ADS5263EVM + TSW1400EVM

Guru**** 2951100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263EVM, ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771832/ads5263evm-ads5263evm-tsw1400evm

器件型号:ADS5263EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM、 ADS5263

尊敬的技术支持团队:

TSW1400EVM 的 GUI 是否设置示波器等波形的触发阈值?

例如、将触发阈值设置为上升某个正弦波点并从此点捕获。

GUI 的触发模式是否仅具有外部触发器?  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    你过得怎么样?

    感谢您使用 ADS5263EVM 和 TSW1400EVM。

    对于您的触发问题、我将在几天左右的时间内尽快答复您。

    非常感谢!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TD-San、

    是的、我们使用 TSW1400EVM 从 ADS5263EVM 捕获 LVDS 输出数据
    通过 J3 ADC 接口连接器(位于 TSW1400EVM 的下方)。
    我们还可以使用 TSW1400EVM 对 ADS5263EVM 进行触发测试
    通过使用 SMA 电缆将 J11=EXT_TRG_INPUT (SMA)连接到 J14=SYNC1
    还可以使用另一条 SMA 电缆将 J16=SYNC3连接到 ADS5263EVM 的 J18=SYNC。
    在 TSW1400EVM 上、请将其 J12=+5V_IN 连接到外部5V 电源
    另外、请将 J5=USB_IF 连接到 PC 的 USB 连接器。
    在 ADS5263EVM 上、请将其 J1+5V 和 J2_GND 连接到外部5V 电源、
    此外、还请将 J13=USB 连接到 PC 的 USB 连接器、
    此外、请将 J31=CLK_INP 连接到外部时钟信号发生器、
    此外、请将 J14、J17、J30或 J19连接到您的输入信号
    (但现在我们正在测试斜坡模式、因此我们不需要连接任何设备
    输入信号。)

    当您打开并运行 ADS5263 GUI 时、
    我们将设置以下步骤:
    1) 1)自复位
    地址= 0x00、数据= 0x0001
    地址= 0x46、数据= 0x8800
    2) 2) Global_PDN
    地址= 0x0F、数据= 0x0200
    地址= 0x0F、数据= 0x0000
    3) 3)启用串行化、启用16x、2线
    地址= 0x46、数据= 0x0800
    地址= 0x46、数据= 0x8801
    4) 4)设置斜坡模式
    地址= 0x25、数据= 0x0040
    5) 5)设置 SYNC
    地址= 0x02、数据= 0x2000
    地址= 0x25、数据= 0x8040

    然后、当您打开并运行 TSW1400 (高速数据转换器(HSDC)专业版) GUI 时
    查看顶部并选择"Data Capture Options"->"Trigger Options"
    在"触发选项"中、此页面:
    请单击"触发模式启用"按钮以打开
    然后单击"Arm on next capture button"按钮以打开
    然后按"OK"按钮。
    请选择"ADS5263_2W_16b_bytewe"选项

    在完成上述所有设置后、
    当您单击"Capture"按钮时、在 TSW1400 (HSDC Pro) GUI 上:
    您可以开始从 ADS5263采集输出数据到 TSW1400采集板。

    请尝试一下。
    希望您可以看到它与一起运行
    触发器选项的工作方式与示波器类似。

    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
    陈