您好!
在我们的设计中,我们使用了 ADS7039QDCUS*Q1芯片。 引脚 ANIP 处的输入为0v w.r.t 引脚 ANIM。 但我将 SDO 读取为一些随机数据、在本例中、它从不为0。
我按照数据表中的图36和第8.4.1.1节的要求、在加电时进行偏移校准。 我确认 SCK 的序列为16个时钟、而示波器上的芯片选择为0。 我还确认了芯片选择再次变为高电平后的采集时间。
加电序列后、我在经过相当长的时间后开始读取 ADC 值以进行第1个采样。 在本例中、采样始终为0v。 但我读取了一些随机值。
如何确保我已完成正确的校准? 为了确保我获得正确的 ADC 值、我还该怎么办?
谢谢、
Sagar