This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299-4与 ADS1299-8

Guru**** 1989765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761292/ads1299-ads1299-4-vs-ads1299-8

器件型号:ADS1299

尊敬的 TI 专家:

我们有一个项目用于利用 ADS1299-8进行数据采集。 由于技术要求的变化,我们决定改为将其迁移到 ADS1299-4。 除了两个器件之间可用的 ADC 通道数量的差异外、还有其他差异吗? 我们尝试在用于容纳 ADS1299-8的开发板上插入 ADS1299-4、我们注意到我们为 ADS1299-8开发的固件驱动程序在 ADS1299-4上不起作用。 据我们所知、这两个芯片组都是协议兼容的、因此固件也应该兼容。   

此致、

Peter   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您的发帖!

    您可以看到、唯一的区别是 ADC 通道的数量。 但是、如果您查看数据表中的表11寄存器分配、您会发现该表下方的额外 ADC 通道寄存器应设置为00h (在 ADS1299-4中)。 如果在换用之间根本没有更改固件、这可能会说明问题。