This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84:安装 DAC34H84时出错

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761364/dac34h84-dac34h84-installation-is-giving-error

器件型号:DAC34H84
主题中讨论的其他器件:DAC3484

您好!

我的安装(单击 Volume 文件夹中的"setup.exe"后)在选择将 DAC348x 作为目标目录的文件夹时出现以下错误。
我已附上错误消息和目录的屏幕截图以解决问题。
我找不到错误。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Spruha、

    基于目录 C:\Program files (x86)\Texas Instruments\DAC348x、您已经安装了软件、因为我在屏幕上也显示了所有文件。 我相信您可能已经在您的 PC 上安装了一次软件。
    要执行软件、您可以右键单击 DAC3484_GUI_V3p8.exe、然后以管理员模式运行以查看软件是否执行。 如果您遇到其他问题、请报告。

    -Kang