This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:由 FPGA 驱动的时钟

Guru**** 2534070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC16DV160, DAC5682Z, LMK04828, CDCM7005, LMK04803, LMK04133, LMK03806, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761017/adc16dv160-clock-driven-from-fpga

器件型号:ADC16DV160
主题中讨论的其他器件: DAC5682ZLMK04828CDCM7005LMK04803LMK04133LMK03806CDCM6208

你(们)好

我正在从事一个大学项目、开发一个包含 ADC16dv160和 DAC5682Z 的电路板、两者都连接到 FPGA。

我需要时钟配置方面的帮助。

如果可能的话、我不想使用时钟发生器、而是直接从 FPGA (LVDS 信号)驱动它。 另一个简单的。

因此、DAC 需要320MHz 的 CLK 信号(PECL)和160MHz 的 DCLK 信号(LVDS)。 ADC 需要160MHz (可能是320MHz、我不确定)的 CLK_IN 信号(LVPECL)。

我可以通过某种方式将其组合在一起吗? 不是因为我的连接非常有限。 由于数据的大量、我只有2个通过 FMC 的时钟差分对。

我已经仔细研究了数据表、但我感到很困惑。 希望您能帮我完成设计。

我应该使用相同的160MHz 信号并在 LVDS 和 LVPECL 之间进行转换、还是可以对二者使用相同的信号? (数据表显示不建议将 LVDS 时钟用于 ADC)

是否有一个简单的时钟发生器只需要320MHz 的输入频率、然后输出上述频率和信号类型?

此致
Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michelle:

    我建议使用 LMK04828类型的器件。 www.ti.com/.../LMK04828

    您可以提供输入(在您的情况下来自 FPGA)、然后提供多种不同类型(LVDS、LVPECL 等)的缓冲输出。 可以进行分频。 这可能也是一个好主意、因为来自 FPGA 的时钟信号可能不太清晰。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan

    非常感谢您的回复。

    我现在看了数据表、它看起来没有我所希望的那么简单、但这可能只是因为我没有很好的经验。

    我也看过 CDCM7005、由于 DAC 评估板的原理图、这似乎让我更加注意。  我可以改用它吗?  

    编程目前不是问题、但我确实需要帮助设置连接。

    如果我使用 lmk04828、我是否需要外部 VCO? 我使用了看起来非常简单的 TI webench。 它建议参考时钟频率为10MHz、内部 VCO 频率为2560MHz、能否实现该频率?

    有很多输入时钟引脚( CLKin1、CLKin1*等)我要将10MHz 连接到哪个引脚,10MHz 是否来自 FPGA?

    SDCLK_OUT、我是否需要这些用于 DAC 和 ADC?

    此致
    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    取决于基准性能和 ADC/DAC 时钟抖动要求。
    如果基准有噪声(来自 FPGA 或从 PHY/SerDes 恢复)、我们需要双 PLL 抖动清除器 LMK04133 (5对输出)/ LMK04803 (12对输出)/LMK04828 (14对输出、支持 JESD204B)。
    如果基准来自本地 XO、则抖动性能足够好、那么我们可以考虑单个 PLL 器件 LMK03806、CDCM6208。