This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS129x:为什么器件 ID 寄存器显示的通道数不正确?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1299, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772043/faq-ads129x-why-does-the-device-id-register-show-the-incorrect-number-of-channels

主题中讨论的其他器件:ADS1298ADS1299ADS1292

ADS129x 生物电势 ADC 系列中的 ADS1292、ADS1298和 ADS1299器件提供多通道型号。 有时、从器件 ID 寄存器读取的值可能会反映错误的通道数量。 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数情况下、错误的器件 ID 是由不正确的加电序列引起的。 系统上电后、ADC 的模拟和数字电源都需要一些时间才能达到其最终值。 此外、电源生成的内部电压节点也必须斜升、例如内部带隙电压(VBG)。 内部带隙用于偏置器件的大部分内部电路、并可连接到外部旁路电容器以在 VCAP1引脚上进行滤波。 VBG 必须完全斜坡、这是因为它需要读取包含通道计数信息的一次性可编程(OTP)位、并且这些位在器件的最终测试程序期间被置位。 根据电源斜升的速度、这些位可能会被误读并且默认为另一个值。

    强烈建议在加电后使用外部/RESET 脉冲、以确保器件在已知良好状态下初始化。 检查数据表中的加电排序部分以确定何时切换/RESET 引脚并开始使用器件。 例如、请参阅 ADS1298数据表中的下图:

    图1:ADS1298上电复位时序

     

    指向 BIOFAQ 主页的链接

    本文适用于 ADS1191、 ADS1192、 ADS1291、 ADS1292、 ADS1292R、  ADS1294、 ADS1294R、 ADS1296、 ADS1296R、 ADS1298、  ADS1298R、 ADS1299-4、 ADS1299-6和 ADS1299