This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6574:数字输入容限

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC6574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760842/dac6574-digital-input-tolerant

器件型号:DAC6574

您好!

我们的客户使用 DAC6574。

它们指的是绝对最大额定值、有疑问。

这里提到了到 GND 的数字输入电压高达 VDD+0.3V。

是这样吗?

它们使用具有相同 I2C 总线的器件。 它们希望单独关闭电源。

如果数字输入存在限制、则无法使用 DAC6574。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、

    在 DAC 断电但 I2C 总线仍在使用的情况下、它们将在技术上违反 ABS。 最大条件。 DAC 的 I2C 引脚本质上类似于接地二极管(由于引脚上的 ESD 单元)。 当引脚电压超过~0.7V 时、这些引脚将变为有效状态、这可能会中断其他器件的 I2C 通信。 一些串联电阻可能有助于将 DAC 与总线隔离、但也会改变逻辑高电压和低电压。 如果打算实施此配置、我建议使用具有使能引脚的 I2C 缓冲器。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paul-San、

    感谢你的答复。
    我明白了。
    我建议客户使用 I2C 缓冲器作为 TCA980x。

    谢谢、
    Naoki Aoyama