Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM, LMX2595, LMX2595EVM, LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMX2595、 LMX2595EVM、 LMK04828
您好、
我们当前的系统设置包括 DAC38RF80EVM 数模转换器、LMX2595EVM 时钟合成器和 Xilinx VCU108 FPGA 板。 我最初的目的是使用 LMX2595作为 FPGA 和 DAC 的主器 件时钟(修改差分时钟)、根据系统参数(线路速率、通道等)将时钟分频为 FPGA 时钟的正确频率。 但是、根据我的读数、FPGA 上的 SMA 输入时钟不能用于 FMC 连接器。 我还研究了如何尝试使用 FPGA 上的用户可编程时钟作为 LMX2595的振荡器输入、以便系统仍然共享公共时钟、但 FPGA 时钟上没有输出端子可用于将该信号发送到 LMX2595。 此外、DAC (J2/3或 K4/5)和 FPGA (G2/3或 H4/5)上的 FMC 时钟引脚似乎没有对齐以在两个方向上将任一器件的任何时钟传输到另一个器件。
那么、我在这里的问题是、我是在这里缺少一些东西、还是只是选择了两个不兼容的器件? 我知道、即使进入每个时钟的频率不同、它们也必须共享某种通用源、但我似乎无法想象使用我的当前设置来共享这些时钟的任何其他方法。
如果有想法、意见或建议、我们将不胜感激。
谢谢、
进行了比较