This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7945EVM-PDK:ADCPRI-Download 失败...重置硬件

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7945EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760836/ads7945evm-pdk-adcpro-download-failed-reset-the-hardware

器件型号:ADS7945EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCPro

尊敬的 TI 论坛:

几天前、我购买了 ADS7945EVM-PDK、现在我正在尝试将器件与 PC 连接。 为此、我使用程序 ADCPro。 但是、当我加载 EVM 时、软件会尝试进行通信、并到达下载内容的阶段。 但是,下载失败,并显示此错误信息:

由于超时情况、固件加载失败。 请重置硬件以继续加载固件。

板上有一个复位按钮、我按下了它、但仍然出现相同的问题。 请为我的问题提供解决方案吗?

此致
Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来软件没有连接到硬件。

    确保您已经下载了 ADCPro 以及 ADS794xEVM 的插件、在"立即订购"下方有一个下载按钮。

    将 EVM 主板 MMB0连接到电源、当您看到主板 MMB0板右下角的 LED 亮起时、您应该能够将其连接到计算机

    下载后、打开 ADCPro。 然后 在 EVM 下选择 ADS794xEVM 插件。

    使用 位于电源连接器旁边的 USB 连接器 J1将 MMB0板连接到计算机。

    主板上的复位按钮仅复位硬件、不会帮助重新应用软件。 相反、在软件界面中、单击 EVM、然后选择要复位的 ADS794XEVM。 即使您已经在该窗口中、通过并重新选择也会启动板的通信进程。

    此致

    Cynthia