This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS129x:如何计算 RLD 或偏置放大器的直流增益?

Guru**** 2805115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1299, ADS1292, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772010/faq-ads129x-how-do-i-calculate-the-dc-gain-of-the-rld-or-bias-amplifier

主题中讨论的其他器件:ADS1298ADS1299ADS1292ADS1293

ECG 系统中 RLD 放大器(或 EEG 系统中偏置放大器)的直流增益可能因连接到电路和周围组件的电极数量而异。 那么、如何计算系统的预期增益呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ADS129x 系列生物电势 ADC 中、可以单独选择每个电极输入、以在 RLD/偏置放大器输出端导出共模消除信号。 在 ADS1292、ADS1298和 ADS1299中、这些信号通过一个串联电阻器连接到放大器的反相输入、以形成一个求和点。 下面是 ADS1298数据表中的一个示例:

     

    图1:ADS1298 RLD 方框图

     

    然后、通过将反馈电阻器除以连接到求和结的电阻器的并联组合、可计算 RLD/偏置放大器的直流增益。 如果选择了3个电极输入(即 RA、LA 和 LL)、则增益的计算公式如下:

     

    在 ADS1293中、求和点由 CM 检测电路进行缓冲 、然后再 通过外部电阻器连接到 RLD 放大器。 这样、无论为共模导出选择的电极数量如何、都可以为 RLD 放大器设置固定的直流增益。 在 kΩ MΩ 图中、直流时的 RLD 放大器增益由 R1和 R2设置(建议值分别为100k Ω 和1k Ω)。

     

    图2:ADS1293 RLD 方框图

     

    指向 BIOFAQ 主页的链接

    本文适用于 ADS1191、 ADS1192、 ADS1291、 ADS1292、 ADS1292R、 ADS1293、 ADS1294、 ADS1294R、 ADS1296、 ADS1296R、  ADS1298

     ADS1298R、 ADS1299-4、 ADS1299-6和 ADS1299