This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:如何使用 Raspberry PI 在 ADC128上配置连续转换模式

Guru**** 2761425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760274/adc128s102-how-to-configure-continuous-conversion-mode-on-adc128-using-raspberry-pi

器件型号:ADC128S102

您好!

我想使用 Raspberry PI 在 ADC128s102上配置连续转换模式、以在使用单通道时实现1 MSPS 的吞吐量、在使用所有8个通道时实现每通道125 KSPS 的吞吐量、 有人能建议我如何使用 Raspberry PI 或任何其他处理器在此 ADC 上配置连续转换模式吗?

由于 Raspberry PI 的 spidev 库具有 xfer2函数、可在 SPI 总线上发送1字节数据 、该数据作为突发模式工作、因此由于这一帧仅包含一半的转换数据、因此我认为这就是我无法获取的原因 此 ADC 的吞吐量为1MSPS,因此请帮我提供一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyanka、

    遗憾的是、您将受到处理器按字节"突发模式" SCLK 的限制。 从 ADC128S102实现完整1MSPS 数据速率的唯一方法是具有连续16MHz 时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Tom 提供此信息