This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:与 DAC37J82的区别

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, DAC37J82, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771851/dac37j84-difference-to-dac37j82

器件型号:DAC37J84
主题中讨论的其他器件: DAC37J82DAC38J82

 DAC37J82是双通道 DAC、 DAC37J84是四通道 DAC。 但是、两个数据表显示相同的引脚排列、没有任何提示、两个通道版本中使用的是四个通道中的哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安永:

    是的、这最初会引起混淆、但数据表首页说明的最后一段中说明了该键。

    DAC37J82/DAC38J82系列提供四个模拟输出、并且来自两个内部数字路径的数据可通过输出多路复用器路由到这四个 DAC 输出中的任意两个。

    因此、四个输出中的任何一个都是可行的、这使您在 PCB 设计中可以灵活地选择要使用的四个输出中的两个。

    -罗素