This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4490SPO2EVM

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771764/afe4490spo2evm-afe4490spo2evm

器件型号:AFE4490SPO2EVM

大家好!

感谢您解决我之前的问题。 如果您能在以下查询中帮助我、我会很高兴:

我正在尝试在 Windows 10系统上安装 AFE4490EVM GUI、安装后、由于 Windows 10的驱动程序不可用、它无法与模块建立连接。 请帮帮我。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hardeep、

    有关 解决方案、请参阅以下链接:e2e.ti.com/.../2208366。

    这些说明也适用于 AFE4490EVM GUI。
    USB 驱动程序位于以下目录中:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE44x0SPO2EVM GUI\USB Driver
    安装 USB 驱动程序后、您应该会在设备管理器的端口(COM 和 LPT)下看到"AFE44x0SPO2-FE EVM (COMxx)"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Praveen

    非常感谢你的帮助。 我非常感谢你。