This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6573:短路电流的最大值

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770912/dac6573-maximum-value-of-short-circuit-current

器件型号:DAC6573

尊敬的团队

 

您能否告诉我们 Vdd=3V 和5V 条件下短路电流的最大值?

 

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirokazu - San、您好!

    感谢您的查询。 此器件的短路电流未在生产时进行测试。 因此、我们无法为最大限制提供正确的值。 但对于系统设计、您可以考虑该值的+/- 50%。 这不是精度参数。 因此、我们通常会看到很大的差异。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Uttam-San

    感谢您的回复。
    如果您有任何短路电流特征数据、请您与我分享一下吗?
    如果您无法在开放网站 E2E 上共享、请通过电子邮件发送

    此致、
    Takahashi Hirokazu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirokazu - San、您好!

    这是一个非常古老的部分。 因此、获取这些信息可能具有挑战性。 我仍在与设计团队进行检查。 我将在本周通过道德操守办公室回来。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirokazu - San、您好!

    遗憾的是、我无法获取该器件的任何特性数据、因为它是一个非常旧的器件。 我建议将最大值视为典型值的1.5倍。

    此致、
    Uttam