This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:ads8681中的菊花链

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771423/ads8681-daisy-chain-in-ads8681

器件型号:ADS8681
主题中讨论的其他器件: TMS320C5505

尊敬的先生:

我已附上 ads8681的原理图。

它连接到 TMS320C5505 DSP。

我已在默认模式下成功读取两个 ADC。

但是、当我以菊花链模式连接时、我只能获得一个 ADC 读数。我的意思是无法配置它。我附加了代码。

请告诉我是否出错了。

代码

e2e.ti.com/.../8765.ads8681.ce2e.ti.com/.../ads8681.he2e.ti.com/.../finalADS8681-BOARD_5F00_004.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanchan、
    我将查看详细信息、并尽快将其返回给您、谢谢。
    此致
    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanchan、
    我假设您使用以下与微控制器的连接(作为主器件):
    使用从 CN3连接器到微控制器 MOSI 的 SDI。
    2.使用 SDO 从 CN5连接器连接到微控制器的 MISO。
    3.您未使用来自 CN3的 SDO 和来自 CN5的 SDI。
    如果我的理解是正确的、这些连接是正确的、但您必须使用相同的值对每个 ADC 器件中的配置寄存器进行编程、器件必须使用单个 SDO-0输出运行。 此外、SDO_CTL_REG 寄存器中的位7-0必须编程为00h。

    谢谢。
    此致、
    戴尔