This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:子采样规格

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, ADS8471, ADS7279, ADS7854, ADS7042, ADC14L020, ADS4142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760105/ads8881-specs-for-sub-sampling

器件型号:ADS8881
主题中讨论的其他器件: ADS8471ADS7279ADS7854ADS7042ADC14L020ADS4142

大家好、我想使用 ADS8881等~1MSPS ADC 对10MHz 左右的带限信号进行子采样。 上述器件在30MHz 下指定了-3dB 带宽、但除此之外、在高于奈奎斯特的频率下、所有性能都没有规格。 这适用于我检查过的许多其他 TI ADC。 以这种方式使用芯片时、如何获取 SFDR 等信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样的问题也适用于 ADS8471和 ADS7279等芯片。 例如、后者仅具有高达100kHz 的 SFDR、但具有30MHz 带宽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 通常不会描述用于欠采样的基于 SAR 的转换器的特性;在这些较低的输入频率下、大多数客户更喜欢使用高速管线转换器。 输入带宽在很大程度上取决于输入采样电容器和采样开关电阻、对于确定输入信号的最坏情况噪声带宽很有用。

    ADS8881等高性能器件使用内部纠错算法来确定结果的较低 LSB。 在较高的输入频率下、该算法会发生故障、并且在达到3dB 输入带宽之前、交流性能会下降相当多。 因此、我们不建议将性能更高的16b 或更高的 SAR ADC 用于欠采样。 您可以使用 ADS8881、但在这些条件下、性能将类似于12-14b ADC。

    TI 的大多数中等性能(12b、14b 和某些16b) SAR ADC 使用更常见的 SAR 结构、可用于欠采样。 我们没有详尽的器件列表、但已知可正常工作的一些器件是 ADS7042和 ADS7854。 对于 SFDR 等特定性能规格、您需要在目标系统中测量该规格、因为在这些条件下我们没有任何特性数据。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    您能不能对 ADC14L020等芯片说些什么、它在高于奈奎斯特采样时是否会保持其规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ADC14L020是一款管线转换器、但数据表中没有有关高于时钟速率的输入信号的信息、因此我们无法保证这些条件下的规格。 还请注意、对于该 ADC、最小时钟频率为5MHz;我相信您想要1MHz 或更低的时钟(采样)吗?

    您能否评论一下您的设计为何需要或需要子采样? 您在初始帖子中提到您正在对10MHz 输入信号进行采样。 您要捕获的 BW 是多少? 您是否需要满足任何其他关键规格?

    ADS4142可能更适合;它可以时钟低至3MHz、并且具有欠采样规格(尽管不是在较低的时钟和频率下)。 该器件还支持直接采样(高达65MHz 的时钟/采样率)。

    此致、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、再次感谢您。 非常感谢!

    应用是无线电接收。 我希望 A/D 转换来自10.7MHz (左右)陶瓷中频滤波器的信号。 具有100kHz 的-3dB 带宽和陡峭的阻带衰减。 最初的想法是将中心频率混合到大约150kHz、并以600ksps 左右的频率进行采样、但如果我可以摆脱振荡器+混频器、而不是以相同或更好的性能进行子采样、这将是一个非常有趣的选择。 价格也是一个问题。 在30MSPS 左右的信号中、滤波和抽取可能需要太多的资源。

    我将介绍 ADS4142、但仅 DDR LVDS 可能不适合我。

    此致、Daniel