请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC7836 客户问题:
我对 AMC 7836 GPIO 的使用有疑问。
在数据表中、我希望找到一些方法将 GPIO 配置为输入或输出、但我没有找到。
相反、有一个寄存器(0x7A)、如果我写入它、则所有引脚都被视为 GPIO 输出、如果我读取同一个寄存器、则所有引脚都被视为 GPIO 输入。
在我们的应用中、我们将使用四个 GPIO 作为输出。
数据表显示、当向该寄存器写入引脚为低电平时、将驱动信号。 如果为高电平、则不会驱动信号、但由于内部48K 上拉电阻器而变为高电平。
我的问题是:
如果我将一个引脚写入低电平、然后进行读取以查找另一个引脚的状态、那么第一个被驱动的低电平引脚是否也会成为 GPIO 输入并悬空高电平?