This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:封装高度的典型值和最小值

Guru**** 2537370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769495/dac8775-typical-and-minimum-value-of-package-height

器件型号:DAC8775

大家好、

我们是否有以下客户问题的机械数据?

客户问题:

封装高度的典型值和最小值是多少? 数据表仅显示最大0.9

感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    仅为此设备指定最大高度。 他们需要典型和最小高度是否有特殊原因? 我可以查看这一点、看看我们是否有该数据。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    因为封装图仅指示指定了最大高度。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的评论。 我已经确认了客户询问的原因。 让我们在内部讨论这个主题。 我将发送电子邮件。 谢谢!

    此致、
    佐崎武