This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:用于恢复 ADS8688EVM 上的闪存的文件

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759632/ads8688evm-pdk-file-to-restore-flash-on-ads8688evm

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8684

解决方案提到已为损坏的闪存恢复的文件。 在哪里可以找到此类文件?

我遇到了相同的问题、并重新格式化了闪存、但如果没有要写入的文件、我无法恢复闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaime、

    请检查 计算机上的文件夹、您将找到三个配置文件:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8684_8 EVM GUI\Configuration Files\App & MLO Files

    • APP_SDcc 将重命名为 APP 并复制到 SDCC SD 卡。
    • APP_EVM 将重命名为 APP 并复制到 EVM SD 卡。
    • MLO 文件将复制到 SDCC SD 卡。

    您使用的是 Win10还是其他 Windows?

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Windows 10。

    因为我有你的注意。 要复制到闪存存储器的文件是否位于闪存目录树的顶部、或者是否需要位于子目录中?  

    闪存上文件损坏后的剩余部分是 大小为0 (零)的文件或目录、名称类似于 USBs:(&^%)。 异常字符是我可以表示的、 不一定是相同的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaime、
    文件应放置在 SD 卡中的目录树中。
    我认为您已经根据我通过电子邮件和下面的另一个 E2E 帖子与 Sepeedah 的沟通解决了您的问题。 谢谢。
    e2e.ti.com/.../2808749

    此致
    戴尔