This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS54J20EVM:FT245R SPI 总线仿真的 API

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771388/linux-ads54j20evm-api-for-ft245r-spi-bus-stimulation

器件型号:ADS54J20EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMDAC3482EVMTSW14J57EVM

工具/软件:Linux

您好!

我有一个 ADS54J20EVM 和 DAC3482EVM 板  、我将使用 TSW14J57EVM 和 TSW1400EVM (相应地)进行评估。

我想通过自定义插入器板将两个板连接到运行 Linux OS 的 FPGA 系统。

您是否有任何 Linux API 可将 SPI 总线刺激抽象到 FT245R 组件上?  

如果没有、在不使用 数据采集/图形发生器 GUI 的情况下读取/写入 EVM 寄存器的最佳方法是什么?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    我们没有提供任何 Linux API。 ADS54J20EVM 无法为 SPI 信号引入外部接口。 您必须按原样使用 FTDI 器件。 在 DAC EVM 上、您可以移除电阻器、并尝试使用可用的焊盘将线束连接到另一个源、或使用 FPGA 来驱动这些信号。 这是我能想到的最好的。

    此致